This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:KSZ8081MNX/RNB 和 DP83826

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616845/dp83826i-ksz8081mnx-rnb-and-dp83826

器件型号: DP83826I

Hallo、

WIR würden für unser Design gern die folden beiden PHY KSZ8081MNX/RNB und DP83826 verwenden。 Nach Durchsicht der AppNote “KSZ8081MNX/RNB to DP83826 System Rollover“ ist dies anscheinend auch Recht gut möglich。

WIR hätten dennoch zu pin2 eine Frage, hier wird im TI Datenblatt eine Kapazität von 2nF angegeben und für den den Microchip 2.2uF。

Schadet es、oder in wie wird die 性能 eingeschränkt wenn wir den DP83826 mit den 2 görßeren 电容器 (2.2uF + 0.1uF) 一个 PIN2 beschalten?

麻省理工学院 freundlichen Grüßen

Georg Großkopf ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerog:

    我建议遵循数据表中的 2nF 值。 如果没有这个电容器、DP83826 的功能就无法得到保证。

    在器件内部很难说这会降低性能的程度。 如果您需要保留这些电容器、则可以采用并联 2nF + 2.2uF + 0.1uF、如本 E2E 中所述。

    此致、

    Shane