This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I OTP 配置

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613773/tusb4041i-tusb4041i-otp-configuration

器件型号: TUSB4041I

您好:

是否可以通过 USB 接口接收对 TUSB4041I 器件的 OTP 存储器进行编程所需的信息?

 

谢谢您、

Timoty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Timoty:

      我们确实有 对 OTP 存储器进行编程 的工具,但它仅用于调试,而不用于生产。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关编程的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对哪些信息感兴趣? 如何使用该工具? 或 OTP 信息?

    在 TI 生产测试期间、TUSB4041 已使用默认设置进行了 OTP。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    特别是  在 TI 生产之外将非易失性数据放入 TUSB4041I 时。

    并且可以在 TI 生产之外写入非易失性数据

    • 通过哪些接口可以写入信息
    • 是否可以读回非易失性数据或检查是否有任何数据已通过校验和写入
    • 是否可以防止任何人写入非易失性数据(通过 Strap 配置引脚、预编程 OTP,μ…)
    • 是否可以删除/重置非易失性数据

    此致、

    Timoty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、OTP 是更新 集线器内部寄存器以配置集线器。

    我们有一个您可以更改的注册表列表,但除了注册表,您不能通过 OTP 写入任何其他数据。

    由于 是在 USB 之间进行通信、因此任何人都可以开发类似的工具来读取/写入 OTP。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    然后回到我的第一个问题、是否可以接收对 OTP 寄存器进行编程(和读回)的信息?

    此致、

    Timoty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有兴趣 对 OTP 寄存器进行编程吗?

    这是 OTP 寄存器

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这些信息可在数据表中找到、但 设置或读取这些信息所需的供应商定义 USB 设备请求并不存在。

    是否可以获取有关 供应商定义的 USB 设备请求的所有信息?

    谢谢、

    Timoty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商定义的信息只能由外部 EEPROM 完成。 例如 VID /PID/序列号。

    好极了

    Brian