This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:使用 Linux 对 TUSB9261 进行编程

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616529/tusb9261-q1-programming-tusb9261-using-linux

器件型号: TUSB9261-Q1
主题: TUSB9261 中讨论了其他器件

您好:

我希望使用 Linux over USB 对 TUSB9261-Q1 进行编程。 我在 E2E 论坛上看到可以通过 PM 发送相应的文件。 您是否可以发送 Linux 驱动程序文件并提供有关如何安装和设置它的说明?

 

谢谢您、

Anika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anika:

    是的、我们确实为 TUSB9261 提供了 Linux 闪存燃烧器。 我将通过 E2E PM 发送。

    谢谢、

    Ryan