This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:SN65C1168E-SEP 的电源电压

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616836/sn65c1168e-sep-supply-voltage-for-sn65c1168e-sep

器件型号: SN65C1168E-SEP
主题中讨论的其他器件: THVD9491-SEP

我注意到数据表列出了建议的 4.5V 至 5.5V 电源电压、但想知道为器件提供 3.3V 电压是否会出现任何问题? 它需要连接最大 I/O 电压为 3.3V 的 FPGA、因此更倾向于使用 3.3V 为器件和所有 I/O 引脚供电、而不需要对 FPGA 的 5V 电平转换到 3.3V。