This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:申请产品技术信息

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616605/sn65lvds1-requesting-product-technical-information

器件型号: SN65LVDS1

HII、器件型号 SN65LVDS1DBVR 可以支持作为 LVTTL 的输入类型、但在数据表中同时提到它允许使用 3.3V TTL 和 5V TTL 逻辑运行。 因此、如果我们长期提供连续 TTL 信号、即使它具有 5V 的耐受性、也会导致任何可靠性问题?请帮助我解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件表明始终允许 5V 的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviya:

    数据表中的建议工作条件表说明了器件可以在可靠性零下降的情况下运行的范围。 正如 Clemens 提到的、该表中的最大 VIH 限值为 5V、因此是的、该器件可以长时间保持 5V 输入、而不会出现任何可靠性问题。  

    此致、

    马特