This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL221:关于 LDO 输出 (VOUT)?

Guru**** 2903090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615710/tiol221-about-ldo-output-vout

器件型号: TIOL221

尊敬的技术支持团队

当 IO-Link 断开(LP-LM 开路)且 5V 输入引脚 (V5IN) 也处于开路状态时、
是否可以对 LDO 输出 (VOUT) 施加 3.3V 电压?
※请确保 VSEL 引脚悬空。

此查询旨在确认微控制器编程期间的安全性
当配置系统以将 VOUT 的输出馈入微控制器时。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该没问题、因为 VOUT 引脚上的电压低于绝对最大额定值。  我还会注意到、数据表指出、当 LDO 使用 V5IN 电源(即 VSEL 引脚=悬空)时、LDO 将被禁用。  但是、还需要 LP-LM 电源。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    感谢您的答复。

    >但是、还需要低压降稳压器供电。

    在我的例子中,这假设没有电源到 LP-LM。 这是不可能的?

    如果没有、请告知是否存在使用外部电路或类似电路的任何权变措施。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    很抱歉、您不理解我的回答。  我的点概括是、即使已供电 LP-LM 且 V5IN 未供电、LDO 也会被禁用。

    未提供 LP-LM 时、VOUT 引脚上没有 3.3V 电压不会出现问题。

    此致、

    Jonathan