This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:PCF8575 故障模式

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614090/pcf8575-pcf8575-failure-mode

部件号: PCF8575

PCF8575DW 可能出现哪些故障模式?
(热应力,ESD 等)

在使用此 IC 之前、我想知道应该采取哪些预防措施以及可能导致其中断的措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    超出绝对最大条件的器件任何电气规格都可能导致该器件失效。  

    例如、通过电源引脚消耗过多电流、这意味着通过 IO 引脚驱动过多电流。  

    另一个常见的故障点是通过配置为输出的单个 IO 引脚驱动过多电流。 IO 引脚没有智能电流限制。 如果意外驱动短路或强度过大的电阻负载、可以通过输出引脚灌入/拉取几 mA 电流、从而损坏输出引脚驱动器。  

    我认为这些是此器件最常见的故障模式。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler。
    感谢您的支持。

    如果出现这种“最常见的失效模式“、
    此 IC 的行为可能性有多大?

    这可能是一个充满假设的困难问题、但我希望得到任何帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    如果从 IO 引脚灌入或拉取的电流过大、器件将受到永久损坏。 这会导致 IO 引脚不工作、即无法将输出驱动为高电平或低电平、并因泄漏而影响 ICC 电流消耗。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler。
    感谢您的答复。

    我现在了解了失效模式以及它们发生时会发生什么。

    感谢您的帮助。