This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043G-Q1:如何在启动时禁用 TCAN1043A-Q1 睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1, TCAN1043N-Q1, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616137/tcan1043g-q1-how-to-disable-tcan1043a-q1-sleep-wake-error-swe-timer-in-startup

器件型号: TCAN1043G-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043A-Q1TCAN1043N-Q1TCAN1043-Q1

尊敬的团队:

我们需要更多有关 SWE 计时器的信息。

在我们的工程中、我们使用的是 TCAN1043A-Q1。 当传感器处于待机模式时、观察到 4 分钟 CAN 收发器进入低功率睡眠模式后、尽管独木舟开启(只有总线上的错误消息)。

  • 如何读取 SWE 计时器? 我们是否有任何要读取的寄存器、这将表明计时器已启动?
  • 如何在启动时禁用 SWE 计时器?  
  • 能否详细介绍 SWE 计时器?

此致、

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    1、遗憾的是、没有一个即、一旦器件进入待机模式、计时器就会启动。

    2.不幸的是,计时器不会被禁用 ,直到从启动到待机后进入正常模式。

    3.数据表是截至目前为止所有可用的信息、如果对 SWE 保护特性不感兴趣、建议使用非 A 替代器件 (TCAN1043-Q1 或 TCAN1043N-Q1)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Michael 的快速响应。