This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF-EVM:安装在 LSF-EVM 上的元件

Guru**** 2898210 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF-EVM, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615636/lsf-evm-components-mounted-on-the-lsf-evm

器件型号: LSF-EVM
主题中讨论的其他器件: LSF0108

我们考虑将 LSF 系列用作双向电平转换缓冲器。

我想使用评估板来测试实际器件、因此我正在考虑购买 LSF-EVM。

我是否正确理解、当您购买 LSF0108PWR 时、它是默认安装的?

此外、用户指南 (SLVUB53) 指出、LSF0101DRY、LSF0102DCT 和 LSF0204PWR 也受同一电路板的支持、但假设这需要单独购买相关的 IC 并进行部件更换(移除 LSF0108PWR 并更换 IC) 是否)是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goh:

    是的,您是正确的 — LSF0108(8 通道型号)是板载的、不包括其他通道型号。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 jack、这解决了问题。