This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:THVD1420 共享 USART 和引脚配置

Guru**** 2970200 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, MAX3223, THVD4421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616027/thvd1420-thvd1420-shared-usart-and-pin-configuration

部件号: THVD1420
主题中讨论的其他器件: MAX3223、 THVD4421

我的系统可配置为 RS232 或 RS485。 我想知道在 THVD1420 和 MAX3223 之间是否可以拆分 USART 引脚对? 我担心漏电流以及信号完整性是否正常。 可以为一个或两个转换器供电(MAX3223 是双通道、因此其他 RS232 通道可能需要转换器供电)、但只有一个转换器控制 TX。 用户将与 RS485 或 RS232 通信。

或者、我的 USART 引脚对上有 THVD1420 和 MAX32223。 当我不想使用 THVD1402 时、断开转换器的电源、但保持 GND 连接。 在这种情况下、我应该如何配置 MCU 的 USART 引脚? 带有下拉电阻的 GPIO 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空闲时 UART 信号为高电平。 为 RX 信号添加上拉电阻、并/或将其与与门组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果您要以离散方式执行多协议应用程序、Clemens 是正确的。 根据器件的电源状态、可能会出现潜在的争用问题、您可能会导致希望执行的操作出现问题。  

    话虽如此、您可能也想看看 THVD4421—这是一款 2x2 RS –232 收发器、结合了 RS –485 收发器—您一次只能使用一条总线将是缺点 — 但从协议级别来看,它可能更适合您的系统。  

    此致、

    Parker Dodson