This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928 同步模式

Guru**** 2887500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616191/ds90ub928q-q1-ds90ub928-sync-mode

器件型号: DS90UB928Q-Q1
主题: DS90UB928Q 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们考虑的串行器/解串器系统是 DS90UB301Q+DS90UB928Q。

我们认为两者都与 FPD-Link III 兼容

基本上、解串器根据串行器发送的信号驱动 TFT。

 

问题

TFT 这次已更改、TFT 只能在 DE 模式下同步。

变化之前的 TFT 处于 HSYNC/VSYNC 模式。

如果 HSYNC/VSYNC 和 DE 的数据由 LVDS 从串行器侧发送、是否可以在 DE 中同步?

可以忽略 HSYNC/VSYNC 的数据吗?

 

此外、我们认为后沿/前沿的信息是通过 LVDS (FPD-Link) 发送的、但它是否取决于串行器侧?

 

谢谢、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    [报价 userid=“684130" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616191/ds90ub928q-q1-ds90ub928-sync-mode

    我们考虑的串行器/解串器系统是 DS90UB301Q+DS90UB928Q。

    我们认为两者都与 FPD-Link III 兼容

    [/报价]

    是的、正确。 请参阅此 E2E 主题:  串行器/解串器 

    [报价 userid=“684130" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616191/ds90ub928q-q1-ds90ub928-sync-mode

    可以忽略 HSYNC/VSYNC 的数据吗?

    [/报价]

    是、请参阅此 E2E 主题:  DS90UB925Q-Q1:带有 UB925 的 RGB888 24 位 DE 模式 

    [报价 userid=“684130" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616191/ds90ub928q-q1-ds90ub928-sync-mode

    此外、我们认为后沿/前沿的信息是通过 LVDS (FPD-Link) 发送的、但它是否取决于串行器侧?

    [/报价]

    这将取决于源发送的内容。 请参阅 UB947 的此 E2E 主题(原则同样适用于 UB301 和 UB928):  DS90UB928Q-Q1:与 DS90UB947 配对使用时、输出 LVDS 信号是否会丢失 DE、HS 和 VS? 

    此致、

    尼古拉