This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电路图审查请求

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613490/dp83869hm-request-for-circuit-diagram-review

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

 

我们希望验证电路图是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您尝试使用此设计实现哪种功能模式?  

    您是否还可以共享与变压器和 RJ45 插座的连接?

    您还可以使用随附的原理图检查清单来对照您的设计进行检查。

    e2e.ti.com/.../snlr051c.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    共享连接结构。
    在 MODE 设置中将 ETH_RXD3 设置为“0"时“时、R197 电阻器是否应保持开路状态? (不连接下拉电阻器是否可以接受?)

    我们计划通过软件验证详细的模式设置。

    e2e.ti.com/.../260109_5F00_-Circuit-DR-V4A-EX-TI_5F00_V1-EX.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这似乎是 RGMII 转铜缆模式设计。 对于 RGMII 转铜缆模式、  

    • 未使用 RX_CLK、因此您可以将其保持悬空
    • RX_CTRL 控制端口镜像。 您可以将其悬空以禁用端口镜像、或使用 2.49k 将其拉高以启用端口镜像。
    • RX_D2 和 RX_D3 都可以保持悬空、因为它们具有内部下拉电阻。

    我还担心 DP83869 MDI 输出通过 FFC 电缆连接到变压器/RJ45 插座。 FFC 电缆通常没有屏蔽、因此 EMI 性能较差、其串扰性能较差、会影响信号完整性。 我可以使用 FFC 电缆将 DP83869、变压器和 RJ45 放置在同一个 PCB 上。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我已经编译了一个特定于引脚的检查清单、并分享了这个清单。
    请回顾一下。

    e2e.ti.com/.../DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_RevC-_2800_public_2900_-SL2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍贤、  

    原理图检查清单和原理图看起来很好。  

    此致、
    j