This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1044AVDRQ1 是否通过了 ISO/SAE 21434 标准认证?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616089/tcan1145-q1-does-the-tcan1044avdrq1-certification-with-the-iso-sae-21434-standard

器件型号: TCAN1145-Q1

你(们)好

TCAN1145-Q1 是否通过了 ISO/SAE 21434 标准认证? 如果没有、对其他 CAN 收发器产品有任何建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TI 的 CAN 收发器都不符合该标准。  TI 目前没有任何安全的 CAN 收发器。 当前的解决方案是使用 MCU 监控 CAN 总线流量。

    此致、

    Sean