This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:SN65C1168E-SEP 's 倾销电阻器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615812/sn65c1168e-sep-sn65c1168e-sep-s-dumping-resistor

器件型号: SN65C1168E-SEP

 SN65C1168E-SEP 是否需要输入/输出突降电阻器的建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    我不熟悉“倾销“一词。 您是否指的是差分总线引脚上的端接电阻器?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 “端接电阻器“正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端接电阻应与电缆的特性阻抗匹配。 对于 422、此电阻通常是 100Ω;对于 RS、RS 120Ω。(请注意,RS 422 使用单向信号、在接收器处只需要一个端接电阻器;RS 485 只需要两个电阻器,总线两端各一个。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    克莱门斯所说的是准确的。 如果您需要更多信息、请参阅以下具体的端接指南:

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB23 

    或者使用我们的通用 RS 485/422 RS 指南、其中包含有关端接的部分:

    https://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf 

    此致、

    Ethan