This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:2 端口以太网交换机 IC/具有单个 MAC 的双 PHY 的申请建议

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616133/dp83849id-request-suggestions-for-2-port-ethernet-switch-ics-dual-phy-with-single-mac

器件型号: DP83849ID

您好、

DP83849ID 是一款双 PHY、需要 2 个专用 MAC。 您能推荐一些 2 端口以太网交换机 IC 或具有 TI 提供的 MII/RMII 接口的单 MAC 选项的双 PHY 吗?

我们目前正在评估 2 端口以太网交换机选件、但在可用的微控制器引脚方面遇到了限制。

DP83849ID 虽然在功能上适用、但需要两个专用的 MAC 接口、这在我们的当前设计中是不可行的。

您能否推荐替代的 2 端口以太网交换机 IC 或双 PHY 解决方案、这些解决方案可使用 TI 的单个 MAC 并支持 MII 或 RMII 接口?

我们特别寻找可帮助减少引脚数、同时保持可靠双端口以太网功能的配置。  

谢谢你。

此致、

Bhabana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhabana:

    我们没有具有一个 MAC 的交换机解决方案。

    此致、

    j