This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN-FD 的共模扼流圈值

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615753/tcan1043a-q1-common-mode-choke-value-for-can-fd

器件型号: TCAN1043A-Q1

您好!

我正在使用 TCAN1043A-Q1 而 CAN FD 要求是支持高达的数据速率 5Mbps 。 我们计划使用 共模扼流圈 但是、对于 CAN 线路上的合适电感值我不确定。

请说明一下 51 µH 100 µH 是否更适合以 5Mbps 可靠运行、或建议使用推荐值?

感谢您的支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmanan:

    我们通常建议使用 51 μ H、并建议在您的特定系统环境中验证不存在任何问题、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持。