This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:具有自动协商功能的 RGMII 至 1000 Base X 模式环回

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616029/dp83869hm-rgmii-to-1000-base-x-mode-loopback-with-autonegotiation

器件型号: DP83869HM

在 RGMII 模式下将 phy 设置为“数字环回“是否应在自动协商时成功并实现链路? 我们似乎无法正常工作:

这些是我们正在执行的寄存器设置(从 u-boot)

将 0xE720 写入 0xFE

0x04 -> 0x16

0x41 -> 0x1DF

0x1140 -> 0xC00

0x4000 -> 0x1F

寄存器 (c) 01 至 (c) 05 的结果为:
1 - 0x6149
2 - 0x2000
3 - 0xa0f3
4 - 0x20
5 - 0x0

我预计 (c) 01 为 0x6169、表明自动协商已完成、(c) 05 将显示与 (c) 04 中相同的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在数字环回中、由于来自 MII 侧的信号环回到 MAC、因此可能没有链路。  
    要测试数字环回、我建议在铜缆模式下使用 PHY、因为无论是否存在链路、这都会点亮链路状态。  

    此致、
    j