This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019-MIL:辐射

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVRA4-SEP, DS90LV019, DS90LV019-MIL, SN55LVTA4-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615735/ds90lv019-mil-radiation

器件型号: DS90LV019-MIL
主题中讨论的其他器件: DS90LV019SN55LVTA4-SEP、SN55LVRA4-SEP

您好:

我正在研究航空航天应用、我们正在考虑使用 TI DS90LV019 器件。

我们的主要关注点是辐射 (TID / SEE)。
在数据表中、提到军用/航天专用器件可能可用。

请确认:

  • DS90LV019 是否采用军用或航空级版本

  • 此器件或类似器件是否存在任何辐射测试数据(TID,请参阅)

  • 如果有特定的筛选或鉴定流程可供空间使用

如果 DS90LV019-MIL 是相关的选项、我们也希望澄清其辐射稳健性。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marion:  

    遗憾的是、我们没有提供任何航天级 LVDS 收发器(如 DS90LV019)和辐射数据。 我们最接近的是 SN55LVTA4-SEP 等 4 通道驱动器和 SN55LVRA4-SEP 等 4 通道接收器。   可以在每个产品文件夹中找到我们所有可用的航天级 LVDS 器件的链接:www.ti.com/.../products.html  

    如果这些器件都不符合您的需求、我建议您联系您的 TI 销售团队提供业务案例和用例信息、我们可以考虑进行开发。  

    此致、

    马特