This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:对 SN65LBC179QDR 的技术见解

Guru**** 2992470 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615360/sn65lbc179-technical-insight-into-sn65lbc179qdr

器件型号: SN65LBC179
主题: THVD1452 中讨论的其他器件

我使用 SN65LBC179QDR (Vcc= 5V) 通过 10 米电缆驱动具有 7 个接收器节点的多点总线。

请澄清以下内容。

  • 电流限制:驱动器输出的最大连续拉电流/灌电流 (Y、Z) 和接收器输入的最大输入漏电流 (A、B) 是多少?
  • 输出摆幅: 引脚 Y 和 Z 相对于 GND 的典型单端 VOH 和 VOL 电平是多少?
  • 波特率和负载:此收发器能否  以其额定 30Mbps 支持 10 米以上的 7 个多点线路配置? 如果不是、针对此距离和节点数的建议波特率限制是多少?
  • 应用建议: 使用此器件驱动 7 个接收器时、是否存在有关端接和拓扑(菊花链和星型连接)的特定问题?  
  • 我是否需要 从收发器的角度向最终用户提供任何特殊说明? (例如:确保接收器的输入阻抗在此限值范围内。 或确保最大值 Y 和 Z 引脚上的电流处于该限值范围内。) 如果是、请提供必要的计算结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    在前面我会说、如果您需要符合 RS 485 标准的器件,请勿选择此器件 — 它仅在 0°C 和 70°C 之间符合 RS RS-485 标准 — 超出此范围时不符合标准。 基本上、本世纪的任何部分都不会有这个问题。  另外,如果您正在研究汽车产品 — CAN 比汽车用 RS RS-485 好多了 — 但它看起来可能是一个速度问题,因此您不能使用比 RS RS-485 慢得多的 CAN。  

    对于您的直接问题:

    1.驱动器在短路过程中在+/–250mA 处达到最大值 — 这直接来自标准。 在典型操作期间、60mA 的- 80mA 更一般地与您对驱动器的期望相同、但这可能会有所不同。  RS RS-485 接收器的额定单位负载 — 即根据 IT 单位负载额定值、漏电流将随输入电压的变化而变化。 该器件的 UL 为 1、这意味着在–7V 输入下、您可以看到接收器引脚提供的高达 800uA 的电流、在 12V 输入下、您可以看到高达 1mA 灌入引脚 — 该器件还包括 VCC = 0V 时的规格、在这些情况下、您可以看到总电流高达 1.2mA。 一般而言、对于 RS 485,无需担心特定的泄漏,这在大多数情况下是浪费时间的 — 一般经验法则是将单元负载转换为估计的“最坏“情况下的接地阻抗、即 12k 接地阻抗、即我们通常建议将 1 个 UL 器件视为 12k 接地电阻、B 也是 12k 接地电阻、但不一定 100%精确 -当涉及 使用 RS –485 设计系统时,只需将 1UL 设备视为 12k 电阻负载就更容易了(现代 1/8 UL 设备将为 96k )  

    2.单端在这个设备上无关紧要 — 如果你有一个单端应用程序,你不应该使用 RS - 485 强制它单端基本上消除了系统的所有优点。 我们仅指定规格差分- RS –485 需要在 54 Ω 上至少达到 1.5V — 该器件通常为 2.2V、从 0°C 到 70°C 它将在规格范围内、在–40°C 到 85°C 范围内、它可能超出规格 (54 Ω 时为 1.1V) -这就是为什么如果你看数据表的“75"型号“型号的器件总是在规格和“65"型号“型号不型号不是 — 因为他们是相同的器件其中一个只是合格的更宽的温度范围-所以在商业 0°C 到 70°C 范围之外这个器件不符合 RS 485 — 所以如果这是一个要求,这不是正确的器件。  

    3.这是广告的 10Mbps 设备 — 所以它不能做 30Mpbs — 你可以把它延伸到像 15Mbps 最大,这会推动它。 RS –485 器件可以支持 32 个单位负载、最差的 RS –485 器件是 1UL、因此您仍然可以安装其中 32 个。 但是速度就是问题所在 — 在 30Mbps 的速度下、10m 可能会有点挑战性 — 因此您也需要使用适当的布线。  

    4、RS 485 总是优先选择菊花链。 绝不能使用星型网络。  

    5.它是一般的 RS 485 基础 — 他们应该知道的标准,它只是 30 页,很多这是图片 — 像标准是超级容易学习,我强烈建议你和你的客户学习,如果他们要使用它。  

    有关非常基本的概述 — 请让他们阅读以下内容:

    https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf?ts = 1770658405613&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    尽管如此,由于速度原因,您无法将此器件用于您的应用 — 如果您不需要通过汽车认证 (Q1) 的器件、THVD1452 本质上与您正在研究的器件非常相似,但更好 — 其速度足够快,可支持 30Mbps、它完全符合 RS RS-485 标准(–40°C 至 125°C 的环境温度范围)、并且仍与旧器件以相同的方式运行。  

    如果您需要通过汽车认证的器件:

    1.你需要它们是全双工的吗?  

    2.应用是否有其他需求(电源等)

    CAN 通常是汽车的理想选择 — 但 30Mbps 的速率对于 CAN 来说太快,因此我想更好地了解您要做的事情 — 因为您要查看的器件无法正常工作。 如果您需要全双工 Q1 器件 — 从单芯片的角度来看,您看到的是最接近的器件-但可能有多芯片解决方案 — 我只想更好地了解您的确切需求。 我想说的是、我们可能会受到一些限制、因为我们实际上并不投资于汽车 RS –485,因为这主要是这样的 — 但我们确实有旧的汽车质量器件,它们的性能优于 79 — 但它们是半双工的,为了实现全双工,您需要一个多芯片解决方案。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LBC179QDR 是我选择的确切器件型号。 它在数据表中被称为汽车级。 (–40 至+125°C)

    RS422 全双工是我们器件的严格要求。

    数据速率速度为 1Mbps。

    此外、最终应用中还有大约 6 至 7 个显示屏、用于显示 我们器件给出的数据。


    这些显示器 距离设备约 12 米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh

    因此您无法使用此器件、因为它不符合 RS 422 规范 、我们没有任何汽车器件。 因此您必须寻找其他地方。  

    此致、

    Parker Dodson