This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:关于 DS250DF230 数据速率配置

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613659/ds250df230-about-ds250df230-datarate-configuration

部件号: DS250DF230
主题 DS110DF111 中讨论的其他部件

我想将芯片的数据速率配置为 8.5G、是否支持? 或者、它只能配置为编程人员指南中列出的数据速率? BTW、我们使用 25MHz 校准时钟。我可以  数据速率配置为 4.25G、但 BER 非常糟糕;使用 8.5G 时、CDR 无法锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    该器件仅支持锁定至数据表中指定的速率。  4.25G 和 8.5G 不在该器件的 CDR 锁定范围内。 您可以在 CDR 旁路中使用 DS250DF230 来支持 8.5G。

    如果您需要锁定到 8.5G 信号、您是否考虑了 DS110DF111?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

        得到了、非常感谢!

    Himing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

       我还有另一个关于芯片 DS250DF230、6.25Gbps(未纳入   CDR 锁定范围)的数据速率的问题、可以得到支持。 为什么?

    谢谢和 BRS、

    Himing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Himing、

    请再看一下支持的数据速率。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

       好、我看到了。

       我只有以下程序指南中的表格。

        

    再次感谢、

    BRS、
    Himing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    请遵循此处详细说明的计算。  请注意、此处的公式不考虑 div-4(即四分之一速率)。  全速率、半速率和四分之一速率在下面的计算中使用不同的分频值。  我添加了一个表来帮助阐明用于 div-4 的值。

    速率标量 等式分频器
    全速率 (div-1) 64
    半速率 (div-2) 32
    四分之一速率 (div-4) 16

    谢谢、

    Drew