This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:适用于 TUSB216 的 Ibis/HBISE 模型

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615848/tusb216-ibis-hspise-model-for-tusb216

器件型号: TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB212

尊敬的团队:

您能否为 TUSB216 提供 IBIS/HBISE 模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    我们有一个适用于 TUSB212/213 的 HSPICE 模型、该模型也应该适用于 TUSB216。 我们根据保密协议提供该信息、此申请的公司是否与 TI 签订了 NDA? 您可以提供 NDA ID 吗?

    谢谢、

    Ryan