This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:ISO26262 第 8 部分第 13 条规定的元件类

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617042/tcan2451-q1-component-class-under-iso26262-part-8-clause-13

器件型号: TCAN2451-Q1

如果我们仅将元件用于以下函数、则会根据 ISO26262 第 8 部分第 13 条评估元件类

  1. 电源生成 不会 用于监测
  2. 看门狗(监控微控制器)

 

这是否符合 II 类或 III 类标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasi:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    我已经将您的问题交给了 SBC 专家 Matt。 但是、我们在度假直至 2017 年 2 月星期二。 您可以期待下周得到回复。 感谢您的耐心。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasi:

    我想说这是一款 II 类设备、因为您无法在其上加载任何自定义固件。 该器件唯一涉及的编程是写入仅接受预定义配置列表的寄存器。  

    此致、

    马特