This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:测试模式下为 EN_INT

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616747/tcan4550-en_int-in-test-mode

器件型号: TCAN4550

您好:

有关测试模式下使用的 TCAN4550 的问题。

数据表指出:“在测试模式下、该引脚用作 EN 引脚输入以测试 CAN 收发器、并在整个文档中显示为 EN_INT。 当此引脚为高电平时、器件处于正常模式、而当该引脚为低电平时、则处于待机模式“(显示“器件“、而不是“内部收发器“)。

我想根据图 29 SPI 和 M_CAN 内核测试模式(将 MCAN 内核与外部收发器配合使用)使用测试模式配置、其中未显示 EN_INT 引脚。 因此、模式为:TEST_MODE_CONFIG = 1、CAN 控制器使用 TXD/RXD_INT_CAN 映射到进行测试
外部引脚。

在图 28 (TEST_MODE_CONFIG = 0) 中、EN_INT 显示为内部收发器启用控制、我想低电平会禁用集成收发器。

应如何配置(或拉取)EN_INT 引脚、以便在 TEST_MODE_CONFIG = 1 时使 (a) 器件处于正常工作模式、并 (b) 禁用内部收发器? TEST_MODE_CONFIG = 1 时、是否完全有 EN_INT 功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 尊敬的:

    在图 28 (TEST_MODE_CONFIG = 0) 中、EN_INT 显示为内部收发器启用控制、其中低电平会禁用集成收发器。

    没错。  内部收发器的使能输入映射到 nINT 引脚、因此收发器可以采用与独立收发器类似的方式运行。  由于当 TCAN4550 未使用“测试模式“时、此使能输入是器件的“内部“、因此此 EN 信号称为 EN_INT、这意味着它是收发器的“内部使能“信号。  RXD 和 TXD 信号也使用相同的“INT"指定“指定值、因为这些信号通常是在 MCAN 内核和内部收发器之间映射的内部信号。

    如何配置(或拉取)EN_INT 引脚、以便在 TEST_MODE_CONFIG = 1 的情况下使器件处于正常工作模式、以及 (b) 禁用内部收发器? 在 TEST_MODE_CONFIG = 1 时、是否还剩下任何 EN_INT 功能?

    EN_INT 信号仅在 TEST_MODE_CONFIG = 0 时映射到 nINT 引脚、因为它连接到内部收发器。  当 TEST_MODDE_CONFIG = 1 时、内部收发器不会使用和禁用、nINT 引脚将像 TCAN4550 未在测试模式下运行一样作为全局中断引脚运行。  

    MCAN 内核将通过寄存器 0x0800 中的 MODE_SEL 字段置于正常模式或待机模式。  

    在同时使用 MCAN 和内部收发器的正常运行期间、收发器与 MCAN 控制器一起根据 MODE_SEL 字段值启用和禁用。  但是、当在收发器测试模式下使用该器件时、MCAN 控制器的状态与收发器无关、因此必须通过连接到器件(其中包含连接到 TXD 和 RXD 信号的 CAN 控制器)的外部输入引脚来控制收发器的启用状态。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    当 TEST_MODDE_CONFIG = 1 时、不会使用和禁用内部收发器、nINT 引脚将作为全局中断引脚运行、就像 TCAN4550 未在测试模式下运行一样。  [/报价]

    啊、好的。 从数据表中、我们认为即使 TEST_MODE_CONFIG = 1、nINT 引脚功能也将不再可用。 这是个好消息、我们会不遗余力地进行永久 SPI 传输以获取状态字节。

    好的、谢谢。