This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:PRBS 用户定义的自定义模式

Guru**** 2907030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615591/ds280df810evm-prbs-user-defined-custom-pattern

器件型号: DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件: DS280DF810、DS560DF810

大家好、我正在使用电路板 PRBS 发生器、我尝试了 PRBS 7 和其他模式、它们都能正常工作、我可以在 DCA 上看到输出、眼图看起来都很好。 然后我尝试了自定义模式如 01010101 或 00110011,但当我选择它并设置的模式,输出平线,我不知道为什么。  

image.png

此外、我要确保错误计数最大值为 2048? 无法设置寄存器来对更多错误进行计数? 谢谢!
image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    SigCon Architect 中的自定义模式选择存在错误。  您需要在寄存器 0x7C、0x97 的 Low Level 页面上手动设置 CUSTOM 模式。

    为了允许对 SigCon Architect 中的 0x7C、0x97 进行写入访问、您还需要替换 SigCon Architect 中默认的 DS280DF810 xml 文件。

    有关详细信息/说明、请参阅此常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732366/faq-ds280df810-how-to-use-sigconarchitect-to-program-16-bits-user-defined-generator-pattern?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds280df810%20%26%26%20user%20pattern#

    是的、错误计数在 2048 时达到最大值。 请查看该器件的编程指南。  您将看到错误计数器为 11 位。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是否有办法增加错误计数器位宽? 最多 2048 个计数不足以满足我的用例、是否可以通过 SigCon 或固件扩展计数器容量?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chenxuan、

    否、在该器件的数字逻辑中、计数器宽度是固定的。

    DS560DF810 具有更大的错误计数器、但该器件的配置 通过用 C 编写的 API 进行处理

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    由于误差计数在 2048 处饱和、之后误差率将无效、我能否将捕获周期设置得更短? 例如秒还是毫秒? 在 SigCon -> High Level Page -> PRBS Gen/checkr -> Capture Period 中、我只能设置小时和分钟。  


    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    我建议查看该器件的编程指南。  您可以通过下面的链接访问它。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS280DF810-DESIGN

    “capture period“是 SigCon Architect 固有的、但不是器件固有的。  这只是从上次清除 PRBS 错误计数器到读取 PRBS 错误计数的表示形式。  如果使用寄存器访问权限、则可以将时间减少到几秒、甚至数百毫秒。  有关 PRBS 校验器配置的更多详细信息、请参阅编程指南。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Drew、我也在探索您提到的 DS560DF810、我查看了其数据表、但没有找到引脚配置。 我想知道该芯片是否具有与 DS280DF810 相同的引脚配置和尺寸、因此我可以直接替换它。

    您知道在哪里可以找到此电路板的引脚配置和功能图吗?  谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Drew、在 《编程人员指南》中、我没有找到允许我编辑 PRBS 校验器捕获周期的寄存器、这是软件功能吗? 您能否告诉我如何将捕获周期更改为一秒或更短? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    您可以在此处找到 DS560DF810 的完整数据表和编程指南。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS560DF810-DESIGN

    您好、从 编程人员指南中、我找不到允许我编辑 PRBS 校验器捕获周期的寄存器、这是软件功能吗? 您能否告诉我如何将捕获周期更改为一秒或更短? 谢谢!  
    SigCon Architect 固有的“捕获周期“、但该器件不包含。  这只是从您上次清除 PRBS 错误计数器到读取 PRBS 错误计数的表示形式。

    捕获周期不是器件上的设置。  捕获周期是 PRBS 错误计数器清零与读取 PRBS 错误计数器之间的时间量。

    谢谢、

    Drew