This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:使用 3.3V 电源的失效防护偏置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615829/thvd1400-failsafe-biasing-using-3-3v-supply

器件型号: THVD1400

您好、

我希望在 THVD1400 RS485 收发器将 RS485 总线连接到第三方设备的设计中使用该收发器、我不会对此进行任何偏置安排信息。

因此、我计划添加(可切换)偏置电阻器以及端接 — 560R 偏置和 120R 端接。 我计划使用 3.3V 电源(连接到 3.3V 微控制器)运行 THVD1400、因此正偏置电阻是否应该转到+3.3V 以将总线保持在收发器的中轨或+5V(总线上的其他器件可能采用这些电压)? 或者、由于差分电压也正确、因此无关紧要吗? 我是使用 5V 电源来运行还是使用另一个更好的收发器来运行? 我有 3.3V 和 5V 两个电源可用。

非常感谢任何建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    因此、THVD1400 本身不需要空闲失效防护偏置电阻器、因为该器件按照设计具有空闲/开路/短路失效防护功能。 此外,几乎没有理由向总线添加共模偏置 — 可能需要差分,但至少从器件级别添加共模偏置只会向收发器添加不必要的负载。  

    但是、如果您不知道总线的其余部分将是什么样子、并且您希望在需要注意以下几点的情况下提供失效防护偏置:

    1.端接两端的差分偏置应>= x;其中 x = 200mV + Noise_MARGIN、您可以选择噪声容限。 根据 RS RS-485 标准、>= 200mV 是有效的、<=–200mV 是有效的 — 200mV 和 200mV 之间是无效的 — 而具有集成式失效防护功能的器件大部分具有–200mV 和 0V 之间的阈值 — 如果您不知道总线连接的电压超出“200mV-485",“,则、则需要假设 RS 是最小值。 如果您需要提供噪声保护,还需要添加一些噪声容限 — 通常 30mV 至 50mV 是相当标准的电压范围。 这意味着当偏置电压设置为 3.3V 时、560 欧姆将不会>= 200mV。 虽然如果总线上的每个器件都处于空闲失效防护状态、这可能起作用(那么您只需要空闲电压>= 0V,实际上它只是增加噪声容限)-我不知道您是否可以保证这种情况属实。  

    2.这些偏置电阻器也会加载总线。 所以你也需要考虑其他负载- RS - 485 标准允许在一条总线上最多 32 个单位负载 — 1UL 的实际阻抗可以是可变的 — 但在一般情况下 RS - 485 应用将只使用 1UL = 12k;1/2 UL = 24k ... 1/8 UL = 96k — 该特定器件和大多数现代收发器是 1/8 UL — 或 96k 输入阻抗。  这意味着共模阻抗应>= 375 欧姆(32 个并联单位负载)  

    3.最坏情况下总线的差分阻抗应为 54 欧姆,但在标准总线中,它将是 60( 2 , 120 欧姆终端并联)  

    通过“查找“中的这些事实、我们可以查看大小公式:

    Rfs =(VS/VAB +1) * 27.8 — 这假定总线侧的电阻为标准 120 欧姆,没有无源失效防护 — 因此假设总端接电阻为~60 欧姆。  

    其中 VS 是偏置源电压

    VAB 是差分偏置的设定点  

    我们可以对其进行返修、以确定 给定电阻的偏置电压

    VAB = VS/(RFS/27.8 - 1)

    因此、如果 VS = 3.3V 且 RFS = 560、则 VAB ~ 172mV;这低于 RS 485 中已知电平所需的 200mV。  如果 VS = 5V、则 VAB = 260mV — 这是合理的。  

    您还需要查看总线负载、并需要调整其中一个终端的大小:

    总线不能超过 32UL、您拥有的负载预算将由以下公式给出:

    负载(UL 中)= 1UL/RINEQ

    RINEQ = 1/(1/375 - 1/RFS);1UL = 12k

    RINEQ (RFS = 560)= 1.135k

    负载(在 UL 中)= 32UL 总预算中的 10.57 剩余 — 这意味着 10 个 1UL 器件可以在总线上、20 个 1/2UL 器件、40 个 1/4UL 器件或 80 个 1/8UL 器件((THVD1400 是 1/8UL — 但 RS RS-485 总线上可能存在 1UL 器件)  

    总线的每一端都应使用 120 欧姆电阻进行端接 — 因为失效防护电阻器对仅放置在总线上的 1 个节点上(只应放置在一个节点上)、因此一个节点不能使用标准 120 欧姆电阻进行端接、因为输入阻抗不再是 120 欧姆。  

    新的终端为:  1/RT2 = 1/RT1 - 1/(2*RFS)--> RT2 = 1/(1/RT - 1/(2*RFS));RT2 (RT = 120、RFS = 560)= 134.4 欧姆 — 如果保留标准 120、则将向总线添加反射。  

    --------------------------------------------------------------------------------

    有了上述所有信息 — 现在我们来看看您应该如何处理您的系统:

    1.如果您不知道将在总线上添加哪种类型的 RS - 485 设备和/或您不知道将添加多少个节点,那么正确的设计将是这样的:

    VAB = 250mV;RT1 = 120;VS = 3.3V

    Rfs = 394.76 Ω

    剩余 UL 预算:1.6 UL - SO 1 1 UL 设备、3 1/2UL 设备、6 1/4 UL 设备或 12 1/8UL 设备

    RT2 = 141.5 欧姆

    如果您以相同的要求将 VS(即总线偏置)增加到 5V

    则 Rfs = 583.8 欧姆

    剩余 UL 预算:11.45UL - SO 11 个 1UL 设备、22 个 1/2 UL 设备、45 个 1/4 UL 设备、90 个 1/8 UL 设备。  

    RT = 133.7 欧姆

    因此、我建议您使用 5V 的 VS 并使用与您使用的电阻类似的电阻、以获得出色性能。  

    如果您对将连接的器件有任何了解、或许能够放宽其中的一些要求、但如果您知道的是“RFS-485" ,“,那么、那么最好的选择是 VS = 5V 且 RS ~580 欧姆 (即使 IC 的 VCC = 3.3V、也没关系、因为 RS 485 器件都必须在–7V 至 12V 的共模偏置规格范围内工作、因此 5V 或 3.3V 不会影响 IC — 但 5V 将使调整合适的空闲失效防护的大小)。

    仅当总线上的每个器件都处于空闲失效防护状态时,您的电流计划才起作用 — 如果是这种情况,我不会增加如此多的负载,因为您只需要 50mV 之类的差分电压、而不是它当前所在的>150mV 差电压。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知

     

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Parker。

    我将使用 5V 电源 — 看起来 THVD1400 可以连接 3V3 输入信号 — 并使用您建议的电阻器。 总线上的其他设备(可能只有 1 个、可能最多 3 个)目前对我来说是完全未知的、所以我只是想保持安全。 我认为总线也不会是一条很长的传输线路、所以它的要求不应该很高。

    再次感谢。

     此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    输入范围应该可以在使用 3.3V 信号时正常(<= 0.8V 为低电平并且>= 2.0V 是数字输入的高电平)-“R"引“引脚上的输出信号应该是我的问题、因为该信号会通过 5V 电源输出接近 5V 的电压 — 因此通常使用电平转换器或具有 5V 容限输入的控制器以确保安全。  

    由于偏置电阻器位于总线侧、因此您可以使用 3.3V 电源为 THVD1400 供电、只需将总线上拉至 5V — 这假设您同时具有 3.3V 和 5V 电源 — 如果是这一个或另一个,那么如果您连接 3.3V 控制器(电平转换器或具有 5V 容限输入的控制器)、则必须处理“R"引“引脚上的 5V。  

    但除此之外 — 是的,如果您有任何其他问题,请告诉我,您似乎有一个很好的前进计划!

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    是的、我已经添加了 74LVC1G125 以将 5 -> 3V 转换为 3 V 、但仍允许我对 RxD 进行三态处理、同时将/RE 保持在 THVD1400 低电平。 我确实有两个电源可用、因此听起来是一个很好的解决方案。

    感谢您的帮助、非常感谢。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    没问题 — 很高兴我能在这里提供一些帮助!

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。  

    此致、

    Parker Dodson