This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933 串行器的 POC 滤波器设计

Guru**** 2899800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616141/ds90ub933-q1-poc-filter-design-for-the-ds90ub933-serialiser

器件型号: DS90UB933-Q1

为 DS90UB933 设计 PoC 滤波器 (FPDIII Link)。

同时参考应用手册 snla224b 、发现一些 TI 审查过的 PoC 网络。 但是、在对所需的 PoC 网络进行仿真时、仿真结果未与应用手册中声明的频率范围内联。 请分享您对这些已审查的 PoC 网络的仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否已联系电感器供应商? 建议直接联系电感器供应商、以接收其各自器件的仿真模型。 我们回顾了应用手册中列出的网络以满足串行器/解串器的运行要求、但由于电感器供应商拥有网络和各个元件、因此与其运行和特性相关的详细信息将更好地提供给他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    同时、我也将联系电感器供应商以获得支持。 由于之前提到过由 TI 审核、因此我想索取您查看过的仿真结果。  

    请分享经审阅的仿真结果来帮助我们。

    连接仿真电路下方和交流分析图以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关电感器及其创建网络的详细信息此处无法分享、因为这些电感器由 Murata 拥有。 TI 审核的数据由 Murata 创建并归其所有。 TI 可以确认这些 PoC 网络符合 FPD-Link 要求、但有关 PoC 行为的确切详细信息、请联系 Murata。