This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825IRMQR:器件仅在 10Mbps 下工作

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616644/dp83825i-dp83825irmqr-device-only-working-in-10mbps

器件型号: DP83825I

您好、  

我们在其中一个需要 10/100Mbps 网络连接的器件中使用了 DP83825IRMQR 部分。

我们面临下面提到的问题 2 在我们开发的 30 个数量的 PCB 与这个 PHY IC . 连接设计原理图。 image.png

问题:  

  • 器件无法在 100Mbps 模式下运行。
  • 我们使用了与工作板相同的固件和支持附件进行测试(笔记本电脑,以太网电缆)。

观察结果:  

  • 器件链路会重新建立、在强制进入 10Mbps 模式时可正常工作、但在强制进入 100Mbps 模式时无法正常工作。
  • 电源序列、电压电平和复位序列均已在电路板中验证、参数似乎符合建议的值。  
  • 经过探测、发现 25MHz 的时钟信号良好
  • 我们尝试更改振荡器,在这个论坛中提到:但没有成功。 - https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588099/dp83825i-unable-to-establish-100mbps-link-with-dp83825i-ethernet-phy
  • 我们在所有模式(从 MAC 到以太网电缆)下都尝试了环回测试 — 所有环回结果都显示 100Mbps 链路成功。
  • 通过引入额外的延迟尝试了复位计时和调整 — 未解决问题。  
  • 尝试在工作板和非工作板之间交换 PHY IC — 问题仍然重复(工作板变成不工作);因此证明问题是在 PHY IC 中)

 

我们能够解决用新的 IC 样片替换无法正常工作的 PHY 时的问题。

 

请将您的意见与您分享。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    由于 IC 发生故障、因此这可能是导致这些单元发生故障的原因。 我有几个问题可以帮助确定这一点:

    • 您是否在电路板上执行任何应力测试? (EFT、ESD ...)
    • 这两个装置是否最初发生故障、或在某个点后开始发生故障?
    • 这些测试中的链路伙伴是什么?  
    • 使用的电缆长度是多少?
    • 您是否注意到 IC 故障导致的任何其他症状?
    • 您能否提供故障与在链路建立条件下工作 IC 的寄存器转储?  

    从您所示的图像来看、原理图看起来正常、但这并未显示完整的 MDI 路径。 我建议使用DP83825 原理图检查清单评估您的原理图您可以使用本文档中的“Pin Wise Checklist“选项卡查找与我们建议之间的差异。

    此致、

    Shane