This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:未使用的引脚

Guru**** 2925920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616851/tpd4e02b04-q1-unused-pin

器件型号: TPD4E02B04-Q1

您好团队:

我的客户只想使用 IO1 和 IO2、是否可以将另一个 IO3 和 IO4 引脚打开为未使用的引脚?

此致、
Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyaoka-San、  

    可以、其他引脚可以保持悬空。  

    此致、

    McKenzie