This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:X2 配置查询

Guru**** 2938770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616553/ds320pr410-x2-configuration-inquiry

器件型号: DS320PR410
《Thread 中讨论的其他器件: DS160PR410》

尊敬的 TI 专家:

我们将执行 DS320PR410 配置。

DS160PR410 等其他器件可以设置 2 个这样的设置。

image.png

DS 没有提到、我们能否知道同一个想法是否适用于 DS320PR410?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您是对的。  我在上一个线程中关于 DS160PR410 x2 配置的分析 也适用于 DS320PR410。 但是、DS320PR410 可在更高的数据速率下运行。 在 PCB 布局上请注意并验证信号完整性。  

    此致、

    Charles