This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:INHpin 在休眠期间可能会出现 (3/10) 上升。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616978/tcan1145-q1-inhpin-will-probabilistically-3-10-rise-during-dormancy

器件型号: TCAN1145-Q1

当使用 TCAN1145-Q1 芯片时、会发送一条指令以将主板置于睡眠模式、但 SBC_WAKE 信号出现异常浪涌。 经过调查后发现、INH 引脚在睡眠模式期间概率上升。 为什么 INH 引脚在睡眠模式下异常上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    有多种原因。 请参考数据表中图 10-8 的状态图。  

    开始检查的位置包括来自 WAKE 引脚的本地唤醒源 (LWU) 以及 CAN 总线上的唤醒模式 (WUP)。 我还会检查 VSUP 电源。 如果它降至低于 4.3V 的欠压区域、则当 VSUP 恢复时、收发器将在 INH=HIGH 的情况下启动进入待机模式。

    TCAN1145 退出睡眠模式后、您应该读取 SPI 寄存器以了解导致唤醒的原因、从而使 INH 变为高电平。 要检查的寄存器为 INT_1、INT_2、INT_3 和 INT_CANBUS。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果有任何其他问题、我会再来并向您咨询。 谢谢你。