This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:是否有 1GbE SFP IC 的替代产品?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EP, ONET1130EC, ONET1131EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617140/onet1131ec-any-alternatives-for-1gbe-sfp-ics

部件号: ONET1131EC
主题中讨论的其他器件: ONET1130EPONET1130EC

您好! 我正在尝试查找 1GbE SFP 的部件、从我所能看到的“光纤网络 IC“类别中的所有部件都支持 10GbE 及更高版本、但页面说明中提到也应该存在 1GbE 设备。 (光纤网络 IC |德州仪器 TI.com)

 

您是否有生产 1GbE SFP 的完整解决方案?

 

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    ONET1130EC、ONET1130EP 和 ONET1131EC 均可用于使用 CDR 旁路的 1 GbE 应用。  这将有助于实现激光驱动器和限幅放大器功能。

    如果您需要 TIA、请查看 ONET85x1T 器件。  这也适用于 1GbE。

    谢谢、

    Drew