This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S201-Q1:MPN TPD4S201QRGR、TPD4S201TRGRRQ1、LMR604063SRAKRQ1 和 PLMR604063SBRAKRQ1 的数据表

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S201, TPD4S201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616656/tpd4s201-q1-datasheet-of-mpn-tpd4s201qrgr-tpd4s201trgrrq1-lmr604063srakrq1-and-plmr604063sbrakrq1

器件型号: TPD4S201-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4S201

尊敬的 TI 团队:

 

你好。

请帮助提供以下 MPN 的数据表?

  1. TPD4S201QRGR
  2. TPD4S201TRGRRQ1
  3. LMR604063SRAKRQ1
  4. PLMR604063SBRAKRQ1

并请帮助提供以下差异?

  1. TPD4S201QRGR 与 TPD4S201TRGRRQ1  
  2. LMR604063SRAKRQ1 与 PLMR604063SBRAKRQ1 的比较  

请帮助我回复我的电子邮件 RWIMINTO@OSIELECTRONICS.COM

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robby:

    祝大家愉快。

    请在您感兴趣的 GPN 的产品页面上找到所有数据表。

    对于 TPD4S201QRGR、 我相信您 打算参考 TPS4S201RUKR。 TPD4S201 和 TPD4S201-Q1 的主要区别在于封装和汽车级认证。

    我现在将与  LMR604063SRAKRQ1 团队分享此主题、以 帮助解决您的其他问题

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robby:

    同样、数据表将显示在您感兴趣的 GPN 的产品页面上。

    我在数据表中没有看到此器件的 P 版本。 从哪里可以看到此版本? 可能有一个标记为 P 的量产版本、该版本现在已被删除、器件已完全发布。

    谢谢您、

    Joshua Austria.