This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:DP83826AE ECAT PCB 指南

Guru**** 2910430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618405/dp83826ae-dp83826ae-ecat-pcb-guidelines

器件型号: DP83826AE

您好的团队、

我使用 XMC4800 连接 DP83826AE PHY 以进行 ECAT 通信。 我有以下信号来自 XMC4800 ESC(EtherCAT 从站控制器)到 PHY。

  1. TxD[0:3]、TXEN 和 TXCLK
  2. RXD[0:3]、RXERR、RXDV 和 RXCLK

上述信号单独用于 PHY、两个 PHY 的公共信号包括:

  1. MCLK、MDIO
  2. 25MHz 时钟从 ESC 锁定引脚输入到 PHY 上的 XI 引脚

您能否按如下方式提供设计指南:

  1. 您能否在适用的情况下提供每个信号的长度匹配和阻抗匹配详细信息。
  2. 我们需要在这些信号中设置哪些长度匹配组?
  3. 如果适用、组间长度匹配的约束条件是什么?
  4. 将 25MHz 时钟从 XMC 布线到 PHY 的限制或规则是什么?  

谢谢你

Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    1.我建议长度匹配所有 MII RX 信号到 20mil 以内、尽量使所有 MII TX 信号到 20mil 以内。 所有 MII 布线的布线应具有 50 欧姆的阻抗。 MDIO 和 MDC 没有长度/阻抗匹配要求。

    2.所有 MII RX 信号 (RXD[0:3]、RXCLK...) 将是一个长度匹配组和所有 MII TX 信号 (TXD[0:3]、TXCLK、...)  另一侧。

    3.虽然没有组间 (RX 到 TX) 长度匹配约束、但所有 MII 布线的长度应为 6 英寸或更短、以便获得最佳性能。 此外、MII 布线上的过孔应保持最小。

    25MHz 时钟布线应尽可能短、并周围有 GND 平面、以更大限度地减少辐射。 您可以考虑在时钟布线的两侧使用 GND 填充、或者在电路板的 GND 平面之间嵌入该布线。

    此致、

    Shane