This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:寻找双通道 10G KR 到 10G SR 转换 IC

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617476/ds100kr800-looking-for-a-two-channel-10g-kr-to-10g-sr-conversion-ic

部件号: DS100KR800
主题 DS125DF111 中讨论的其他器件

在不需要任何软件配置的情况下、寻找双通道 10G KR 至 10G SR 转换 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    我们没有直接的 10GBase-KR 到 SR 转换器。 10BASE-KR 定义包括自动协商和链路训练。 SR 标准不支持。

    您可以考虑关闭 ASIC 上的自动协商和链路训练、然后使用我们的 10G 以太网重定时器系列、如 DS125DF111。  DS125DF111 可与外部 EEPROM 搭配使用、而无需 SMBus 控制。  

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你查尔斯。

    我希望可以使用引脚模式、而不是 EEPROM 或 smbus。
    谢谢  
    Narendra