This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:询问机械样片供货情况

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617394/thvd9491-sep-inquiry-about-mechanical-sample-availability

器件型号: THVD9491-SEP
主题中讨论的其他器件: THVD2452V-THVD2452V-THVD2452 EP

您好:

我的客户当前正在寻找机械样片进行评估。
如果有可用的器件型号、请告知我该器件型号。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石井子:

    今天是一个假期。 请提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ko-San:

    您是否申请采用 SOIC 14 引脚封装的任何样片?

    您可以样片我们的 THVD2452V-THVD2452 EP 具有完全相同的封装和引脚排列。 以下是直接链接:

    https://www.ti.com/product/THVD2452V-source=ooq。EP 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan-san:

    是的、正确。 我正在寻找 SOIC 14 引脚封装。
    非常感谢您的建议。 我将与我的客户共享此信息。

    此致、
    Koji