This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:申请为 TUSB211A 提供 IBIS 模型或 S 参数模型

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615404/tusb211a-requesting-to-provide-the-ibis-model-or-s-parameter-model-for-tusb211a

器件型号: TUSB211A

您好、

您能分享 TUSB211A 的 IBIS 或 S 参数模型吗?

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    对于 TUSB211A、我们有一个 HSPICE 模型和一个 Spectre 模型。 由于 TUSB211A 的工作方式、我们无法提供 IBIS 或 S 参数模型。 很抱歉。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan