This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:关于 TUSB211 的最大布局路径长度

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612105/tusb211-about-the-max-layout-path-length-of-tusb211

器件型号: TUSB211

尊敬的 Sirs:

我想知道 TUSB211 的最大布局路径长度、以供布局参考、谢谢。

此致、

Laban Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laban:

    对于 TUSB211、我建议尽可能将前置通道布线长度保持接近~7 英寸。

    此外、我建议从 TUSB211 切换到 TUSB211A。 TUSB211A 是第三代 USB2 转接驱动器、同时支持交流和直流升压以及 RX 灵敏度、而 TUSB211 仅支持交流升压。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan