This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:申请 TUSB9261 SATA 合规性测试固件和放大器;操作文档

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608188/tusb9261-request-for-tusb9261-sata-compliance-test-firmware-operational-documentation

器件型号: TUSB9261

尊敬的技术支持团队:
我目前正在对 TUSB9261(USB 3.0 转 SATA 桥接芯片)进行 SATA 信号完整性测试、重点是启用 LPB(长模式位)测试模式以进行合规性验证。 我迫切需要官方的 TI 合规性测试固件及其随附的操作文档、才能有效执行该测试。 以下是我需要的具体项目和相关详细信息。

1.必需的固件和文档列表

项目
详细信息
安全
合规性测试固件
用于启用 SATA 测试模式(LPB 模式,测试图形生成等)的官方固件、包括固件二进制文件(例如.bin)和版本信息
通过 I2C 强制启用 LPB 模式以进行 SATA 信号完整性测试(眼图,抖动,BER 等)
固件编程指南
将合规性测试固件烧录到 TUSB9261(使用 TUSB926x FlashBurner 实用程序、SLLC414)的分步说明、包括硬件设置(跳线设置)、软件操作和故障排除
确保成功烧录固件并避免操作错误
寄存器映射文档
用于启用 LPB 模式的 I2C/SPI 寄存器地址和配置值、尤其是确认 I2C 从器件地址 0x2D 和 LPB 模式相关寄存器的有效性
正确配置寄存器以启用 LPB 模式和其他测试功能
SATA 合规性测试指南
TUSB9261 SATA 信号完整性测试的官方指南、包括测试项定义、合规性标准、测试设置图和示波器/装置配置
与 TI 的标准化测试流程保持一致、并确保测试结果符合 SATA 2.6 规范要求

2.当前的挑战

  1. 我无法在 TI 官方网站上找到官方 TUSB9261 合规性测试固件(例如 TUSB9261-compliance-tool);大多数链接无效或导致不合规固件(例如 SLLC416 默认固件)。
  2. 默认固件 (SLLC416) 不支持通过 I2C 寄存器 0x2D 启用 LPB 模式、并且缺少合规性测试固件的清晰寄存器映射文档。
  3. 我需要确认用于启用 LPB 模式的 I2C 从器件地址 0x2D 是否由硬件引脚配置或固件映射决定、以及如何在必要时进行修改。

3、具体要求

  1. 提供 TUSB9261 官方合规性测试固件及其版本说明的下载链接。
  2. 提供符合性测试固件的固件编程指南(包括 FlashBurner 操作步骤和硬件设置)和寄存器映射文档。
  3. 提供 TUSB9261 SATA 合规性测试指南(首选官方文档编号)、以阐明测试程序和标准。
  4. 确认 I2C 从器件地址 0x2D 用于启用 LPB 模式的有效性并提供正确的寄存器配置值(例如模式启用,速率选择)。
我非常感谢您在提供这些关键资源方面提供的及时帮助、因为这些资源对于完成 SATA 信号完整性测试至关重要。 如果您需要任何其他信息、请随时与我联系。
期待您的答复。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于国家节假日、E2E 回复将延迟。 我们很快就会回来联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 userid=“681163" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608188/tusb9261-request-for-tusb9261-sata-compliance-test-firmware-operational-documentation
    • 提供 TUSB9261 官方合规性测试固件及其版本说明的下载链接。
    • 提供符合性测试固件的固件编程指南(包括 FlashBurner 操作步骤和硬件设置)和寄存器映射文档。
    [/报价]

    我们在 TI.com 上提供的固件和 Flashburner 是我们唯一提供的固件:

    提供 TUSB9261 SATA 合规性测试指南(首选官方文档编号)、以阐明测试程序和标准。

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以发送我们使用 TUSB9261 的 BIST 功能进行测试所需的文档、包括如何启用 LBP。  

    确认 I2C 从器件地址 0x2D 对于启用 LPB 模式的有效性并提供正确的寄存器配置值(例如模式启用,速率选择)。

    需要使用 BIST 模式才能启用 LPP 模式。 我们提供了详细的文档、其中包含执行测试所需的地址和值。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan