This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR822:需要设计帮助

Guru**** 2897240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR822, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606676/ds320pr822-need-help-with-a-design

器件型号: DS320PR822
主题: DS160PR810 中讨论的其他器件

我想将主机根复合体引导到 x8 PCIe 插槽或 2 x x4 插槽、如下图所示。 什么是良好的 IC?

PCI.png

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    您是否打算在两种不同的配置之间进行多路复用? 在本例中、 DS320PR822 可以是选项。 如果不需要多路复用器功能、DS160PR810 转接驱动器与协议无关、并能够使用由主机确定的分叉设置。  

     此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要多路复用器功能。 也如上图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    在这种情况下、DS320PR822 将是我们产品系列中与您所需应用最相似的器件。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、

    第一个 IC:

    我将前 4 个 PCIe 信道从 Ryzen 连接到信道 0、2、4 和 6、并离开 1、 引脚 3、5 和 7 在 RXP 上未连接? 在 TXP 引脚处朝向 Ryzen 的方向也是如此?

    第二个 IC:
    第二个 4 个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还计划使用模式 L1。 我 是否可以使用 Microchip 2KB AT24C02C-SSHM-B? 它与 DS160PR410RNQT 在我们之前的设计中非常配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    我会检查这个,并将尽快回来给你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    该 EEPROM 应该可以使用。 关于您的预期应用、您能解释一下为什么要将通道 1、3、5 和 7 用于输入吗?

    此致、

    GREG