This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD441:ESD

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618186/esd441-esd

器件型号: ESD441

我的直流电压轨电压为 42V、我选择了 48V 的 VRWM 和 65V 的 VC((VC 必须为 65V 才能保护其他元件)的元件、但所选元件是双向元件。 这是否会 因直流而导致任何问题。42V 的电源来自电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    42V 的直流电压低于您所使用二极管的 VRWM、因此二极管在此期间不会导通、这意味着您不应该因为直流而出现任何问题。您使用的是哪个器件?  

    此致、

    Bryan