This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2412V:RS422 全双工配置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2412V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617997/thvd2412v-rs422-full-duplex-configuration

器件型号: THVD2412V

您好:  

我对 THVD2412V 上的全双工配置有疑问。  

数据表中的“7.4 器件功能模式“段落指出:

当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平 (H) 时、差分输出 A/Y 和 B/Z 跟随数据输入 D 的逻辑状态

这似乎有点令人困惑、因为 AB 被描述为接收器对、因此它不应跟随 D(驱动器)。  

据我所知、在全双工配置中、驱动器对和接收器对是独立的线路、因此它们不遵循相同的线路。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您是对的。 当 DE 设置为高电平时、输出引脚被启用。 输出引脚指的是 Y/Z 而不是 A/B(这些是接收器引脚,正如您正确标注的那样)。

    对 A/B 引脚进行标注、因为此器件与以 THVD24X0 结尾且没有 Y/Z 引脚的半双工器件共用同一个数据表。

    - Bobby