This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:50 Ω 3G-SDI 系统认证

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101, LMH0302, LMH0384, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618135/lmh0384-50ohm-3g-sdi-system-approval

器件型号: LMH0384
主题中讨论的其他器件: LMH0302、、 DS30BA101、DS30EA101

Hallo TI-Team、

对于新产品开发、我们会提供以下电路/方框图:

sdi_circuit.png

客户应具有单端 50 Ω 3G-SDI 拉电流和差分 100 Ω 信号接收器。  

为了改善信号完整性、我们使用均衡器和电缆驱动器 IC。

我想知道您是否可以批准上述电路和方框图?

不确定 LMH0384 和 LMH0302 之间是否可以使用 100 Ω 端接电阻进行直流耦合。

此外、在查看支持论坛后、使用 DS30EA101 和 DS30BA101 的解决方案可能是更好的选择。

 

我很高兴听到您对此的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为 LMH0302 不是正确的选择、因为它可以输出 75 欧姆单端信号。 我认为 DS30BA101 更适合均衡信号。 PCB-T 线上计划的布线长度是多少。  

    我不确定 50 Ω SDI 信号输入是否正常、因为器件针对 75 Ω SMPTE 信号进行了表征。 DS30EA101 也是如此、但 DS30EA101 + DS30BA101 解决方案可能更好、因为这是一个通用均衡器。  

    此致、
    j