This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IRPAP-EVM:DP83867IRPAP 中的 Rx 问题

Guru**** 2920710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618170/dp83867irpap-evm-rx-issue-in-dp83867irpap

器件型号: DP83867IRPAP-EVM

正如前一个答复所述、我做了 MII 环回测试、它在裸机中工作、但我的问题是在 petalinux 中。 在 ptalinux 中、TX 正在工作、但 RX 不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:  

    什么是在 Petalinux 具体不工作? 您是如何对此进行测试的? 您是否尝试过调整 TX/RX RGMII 延迟?

    此致、
    j