This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:为 TUSB8041IRGC 编程 EEPROM

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616451/tusb8041-programming-eeprom-for-a-tusb8041irgc

器件型号: TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

您好:

我们计划在我们的工程中使用 TUSB8041IRGC、我想问如何在 I2C 总线上对连接的 EEPROM 进行编程。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimby:

      我们提供了 EEPROM 工具来帮助对 EEPROM 进行编程、但您可以使用市场上的任何 EEPROM 工具。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还建议使用 TUSB8042A、即与 TUSB8041 引脚对引脚兼容。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回答。
    是否可以从  TUSB8041 本身对其编程?
    很遗憾、这些部件已安装。  
    数据表显示:“TUSB8041 允许通过一次性可编程非易失性存储器 (OTP) 进行器件配置。 使用供应商定义的 USB 器件请求来支持 OTP 的编程。 有关使用 OTP 特性的详细信息、请联系您的 TI 代表。“

    此致、
    Dimby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要更改集线器的配置?、我们的 EEPROM 工具可用于通过 USB 连接对 EEPROM 进行编程。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这正是我需要的。  您能给我发送这个工具吗? 它是否也适用于 Linux?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们只有 Windows 工具。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送 windows 工具吗?
    应届毕业生、
    Dimby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们今天是 OOO 在美国度假,我们将在明天的 2 月 17 日 EOD 返回给你。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dimby:

     请接受我的友谊请求。

    好极了

    Brian