This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473A-Q1:TCAN1473A‑Q1:散热焊盘(外露焊盘)是否在内部电气连接到 GND?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618042/tcan1473a-q1-tcan1473a-q1-is-the-thermal-pad-exposed-pad-electrically-connected-to-gnd-internally

器件型号: TCAN1473A-Q1

我正在使用 TCAN1473A‑Q1 我想确认 VSON (DMT) 封装中的外露散热焊盘 (TP) 的电气连接。

在数据表中、散热焊盘如机械制图所示、但引脚说明表中未将散热焊盘列为 GND 引脚或指明任何内部电气连接。 因此、不清楚散热焊盘是否为:

  1. 在内部连接到 GND
  2. 内部连接到另一个节点
  3. 在器件内部电气悬空 仅用于散热和机械稳定性。

如有任何澄清、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    1.内部连接到 GND。

    另请注意、表 4-1 列出了 GND 连接的焊盘、机械图下方的脚注 3 和脚注 4 有关更多信息、谢谢。

    此致、

    Michael。