This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:电容器 C1~C4

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617366/max3232e-q1-capacitor-c1-c4

器件型号: MAX3232E-Q1

您好团队:

我的客户对典型应用中的 C1~C4 有以下问题、您能提供支持吗?

  1. VCC=5V、是否可以使用 3V 至 5.5V 表? 他们尤其希望对 C2~C4 使用 0.47 μ F。 image.png
  2. 它们是否应该考虑电容器直流偏置特性?  
  3. 他们为 C1~C4 选择 15V 耐久性、是否足够耐久性?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    今天是一个假期。 请提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    1、是的、它们可以对 5V VCC 运行使用 3V 至 5.5V 范围。

    2.不,这是不必要的。 但是、客户需要使用该表中 C1 - C4 的确切电容值。 偏离该表意味着器件将无法正常运行、我们不支持任何其他问题。  

    3、是的, 15V 是正确的额定值。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    谢谢你。

    此致、

    Youhei