This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:DS100KR800 的最低可接受速度

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS100KR800, DS64BR111, DS64BR401, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617971/ds100kr800-minimum-acceptable-speeds-for-ds100kr800

部件号: DS100KR800
主题中讨论的其他器件: DS64BR111、 DS64BR401、 DS110DF111、DS110DF410

您好:

 

我正在寻找能够处理略高于 1.0Gbs 的较低速度的转速驱动器/转速计时器。 DS100KR800 似乎功能强大、支持我需要的接口类型、但它仅涉及最大速度。 是否有方法将此部件或类似部件配置为接受 1.0Gbs?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    • DS100KR800 的工作速率约为 1Gbps。  DS64BR111 / DS64BR401 等其他设备也可以使用。  您是否知道需要补偿多少插入损耗?  请注意、这些器件的 CTLE 增强会降低至 1Gbps、而不是 6Gbps 或 10Gbps。

    • 如果您对重定时器感兴趣、可以考虑使用 DS110DF410 或 DS110DF111。  这些器件将支持低至 8.5Gbps/8 = 1.0625Gbps 的 CDR。

    谢谢、

    Drew