This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:TPD2E001DRLR 和 TPD2E2U06DRLR 之间的电气差异

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617354/tpd2e2u06-electrical-differences-between-tpd2e001drlr-and-tpd2e2u06drlr

器件型号: TPD2E2U06
主题中讨论的其他部件: Strike

尊敬的 TI 团队:

我们计划将 TPD2E001DRLR 替换为 TPD2E2U06DRLR。

您能解释一下主要的电气差异吗?

  • TPD2E2U06 CIO(通道输入电容至 GND)的典型值/最大值和测试条件是什么? 数据表显示 CCROSS = 0.02 pF、但我需要 CIO。
  • 请确认 CCROSS 仅是通道间耦合(非输入电容)。
  • 它们的钳位特性如何比较((IEC 61000-4-2;TLP/TLP‑VF 或动态电阻)?
  • 在浪涌额定值 (IEC 61000-4-5) 和漏电流方面是否有差异?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R ***:

    这就是 线路电容、这在系统设计中实际上很重要。 典型值为 1.5pF、最大值为 1.9pF 测试条件:f = 1MHz、VBIAS = 2.5V、25°C

    CCROSS 是仅通道间电容、无通道至 GND。

    TLP 可用于表征 ESD 冲击期间的二极管 IV 曲线。 TLP 很有用、因为它具有与 IEC 61000-4-2 ESD 冲击相似的特性。 因此、您可以将 TLP 电流与 IEC ESD 相关联。 此外、TLP 图可告诉您特定 IEC 冲击的钳位电压。 8kV IEC 冲击= 16A TLP。 2kV IEC 冲击= 4A TLP。 4kV IEC 冲击= 8A TLP。 在 I = 20A 和 I = 30A 之间使用 TLP 特性的最小二乘拟合来提取动态电阻。  

    浪涌 (IEC 61000-4-5) 是一种不同类型的测试。 它具有更长的周期和更高的功率。 请阅读以下介绍不同 IEC 61000-4-X 链接的应用手册

    此致、

    Bryan