This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41AB3:焊接覆盖

Guru**** 2914330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617582/tsb41ab3-solder-coverage

部件号: TSB41AB3

根据 X 射线检测、QFP 器件型号 TSB41BA3FTPFPEP 的散热焊盘下的建议可湿性焊接覆盖范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christine:

    今天是一个假期。 请提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christine:

    我们对此器件没有任何特殊指导 — 因此我们在此处提供的一般建议是: https://www.ti.com/lit/an/snoa040b/snoa040b.pdf 可能是我们在此器件上的最佳指导。  

    通常、对于散热焊盘、经验法则是 50%至 80%的覆盖率、以避免出现空洞。  

    此致、

    Parker Dodson