This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:USB2 拓扑的放置位置

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617469/tusb211-placement-location-for-usb2-topology

器件型号: TUSB211

您好、

由于主板上的 PCB 布线较长、我使用 TUSB211RWBR 器件来提升 USB2 信号。 下面连接了整个 USB2 路径的拓扑图以供参考。 您能否建议将器件保持在主板上的位置 1 或位置 2、以便为整个通道提供最佳信号调节?

图中包含了微带线和带状线层的布线长度以供参考:

image.png

此致、
Utsuk Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Utsuk,

    我们的应用程序团队目前因美国假期而不在办公室。 我们的回复可能会出现延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问、Joshua。
    同时、请查找适用于我们应用的更新后的拓扑图。
    请忽略前面注释中共享的拓扑图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Utsuk,

    我们建议将 USB2 转接驱动器放置在更靠近连接器的位置、因此我建议在此图中放置转接驱动器。

    此外、我建议切换到 TUSB211A、因为这是我们较新的 USB2 转接驱动器之一、其引脚排列与 TUSB211 相同、且包含更多功能。

    我还建议在开始时将 EQ 设置为最低设置、并根据需要增加、以避免过度补偿。

    谢谢、

    Ryan